This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:芯片和电感器发热问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306773/lm5175-heating-issue-of-chip-and-the-inductor

器件型号:LM5175

您好!

我 在当前项目中使用了器件 LM5175RHFR。 但在开发板的启动过程中、我们观察到 LM5175RHFR 芯片及其相关电感器发热很大。 即使在空载条件下、加热问题仍然存在。 我在同一电路板中使用了同一芯片的两个数字、通过9-36V 输入生成两个12V、12A 输出。  LM5175RHFR 芯片及其电路板上的电感器具有相同的发热问题。 温度上升到40摄氏度以上。 但是、芯片的输出最终是12V。

下面随附的是供您参考的原理图。

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/12V_2C00_-12A-Buck-Boost-Regulator.png

此致、

A·阿迪蒂亚

硬件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    您为 RMODE 选择了93.1k、这意味着 CCM 处于空载状态。

    对于 CCM、空载时的磁芯损耗与满载时的磁芯损耗相同。  如果您更希望在低功率下降低温升、可以选择 DCM。

    此致、

    冯志