This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:Excel 计算器中出错

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306281/lm5155-q1-mistake-in-excel-calculator

器件型号:LM5155-Q1

您好、

我发现负载2/3的次级侧匝数比不随输入电压和最大占空比的变化而变化? 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果我正确理解您的观察结果、这不应该是错误。

    负载2和3的绕组比和输出电压结果取决于稳压轨、即负载1。
    反激式控制器只能主动调节一个电源轨(负载1)、其他两个(或任何附加绕组)将通过变压器的绕组比间接调节。
    我们通常有很多有关反激式设计的资源。 以下应用手册就是一个示例:
    https://www.ti.com/seclit/ml/slup261/slup261.pdf

    希望这个解释对您有所帮助。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在表中看到、计算得出的负载1比率为0.89、而其他2为0.5、但输出相同的电压、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    n2_calc 是根据 NS1而不是 N1_calc 计算的

    因此 N2_calc=NS1=0.5。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!