This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:寄存器数据复位为默认值

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307785/bq24192-register-data-resetting-to-default

器件型号:BQ24192

大家好、
我正在将 BQ24192 PMIC 用于我们的一个项目。 我使用的是3.7V 锂离子(18650)电池、需要将充电电流设置为512mA、这是数据表规定的最小值。 ~、我按照预期、将充电电流控制寄存器(REG02)的默认值0x60更改为0x00 (对于512mA)、并将充电电流设置为 500mA。 但1-2分钟后、电流将恢复到其默认值0x60 (2A)。

为了确认这一点、我更改了一些其他寄存器值、并观察到所有寄存器值都设置了1-2分钟、然后恢复到其默认值。

为什么会发生这种情况? 我做的正确吗、或者有没有漏掉任何内容?

在更改寄存器值后、是否还需要执行任何额外步骤来保存/存储寄存器值?

请帮助解决该问题。

-提前感谢
哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    充电器具有看门狗计时器。  主机必须写入 REG0x01中的看门狗计时器位、或在计时器到期后禁用 REG0x05中的计时器或将位复位为默认值:

    此致、

    杰夫