This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB35-Q1:tps2hb35-Q1 18V 至40输入参数规格

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306936/tps2hb35-q1-tps2hb35-q1-18v-to-40-input-parametric-specifications

器件型号:TPS2HB35-Q1

您好!

我的客户想要将 tps2hb35-Q1用于20V 5A 应用、

数据表中提到:18V 至40V 某些参数规范可能不适用。

他们想了解哪些参数规格可能不适用的更多详细信息?

我们是否有这些参数的新规格?

此致、

J·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    超过18V 时、在短路情况下无法保证器件能够承受。 该器件适用于额定12V 汽车系统(最大电压往往为18V)、因此无法保证超出此范围的瞬态条件。 但是、稳态运行不会有任何问题。

    此致、
    时间