请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H000-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS1H100-Q1,、 TPS1H200A-Q1
您好、您能建议使用哪种钳位二极管吗? 线圈电压为12V、电阻为160欧姆、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、您能建议使用哪种钳位二极管吗? 线圈电压为12V、电阻为160欧姆、
Ilan、
它实际上将取决于负载的电感。 通常、集成式 VDS 钳位就足够了、您不需要外部钳位。 此处的应用手册(https://www.ti.com/lit/pdf/slvae30) 非常好地解释了它、本演示(e2e.ti.com/.../0636.2019_5F00_FAE-summit_5F00_Driving-inductive-loads-using-power-switches-_5F00_cameron.pptx)介绍了各种夹持技术。
根据该应用手册、您需要使用以下公式计算耗散的能量:
对于 TPS1H100-Q1、VCLAMP 将是最大65V。
TPS1H000-Q1大致将具有与 TPS1H200A-Q1相同的电感(它们是相似的器件):
因此在我们确定内部钳位是否正常或者您是否需要一个外部钳位之前,您真的需要知道您的线圈的电感。
此致、
时间