主题中讨论的其他器件:OPA810、 TPS7A30、
部件: TPS65132W
问题:负输出=-2.1V (预期为-5.4V)
1.测量输入= 4.5V
2.测量正输出= 5.4v,正常
3.测量的 CFLY1和 CFLY2,需要你的帮助检查下面。
4.兆欧电感,需要您的帮助检查
5.尝试设置 ENP 和 ENN 为低电平、正负输出均为0V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件: TPS65132W
问题:负输出=-2.1V (预期为-5.4V)
1.测量输入= 4.5V
2.测量正输出= 5.4v,正常
3.测量的 CFLY1和 CFLY2,需要你的帮助检查下面。
4.兆欧电感,需要您的帮助检查
5.尝试设置 ENP 和 ENN 为低电平、正负输出均为0V。
VNEG 负载电路-> TPS7A30 -> 4 * OPA810。
1.我删除了 TPS7A30、VNEG 的输出=-5.4V
2.I 接通了 TPS7A30焊盘的输入引脚和输出引脚与10欧姆电阻、VNEG 仍然-5.4V 且工作正常。
3.我测量了10欧姆电阻的另一端是-5.2V,因此,计算出的电流为20mA。 它不会超过 TPS65132限制、我不知道 TPS7A30为什么会出现问题。
您可以在上面的原理图中看到。 TPS65132W 首先上升、然后启用 TPS7A30、然后转至放大器。
1) 1)首先、我没有进行任何 I2C 通信。 这是默认模式。 发生问题
2) 2)我还尝试使用 I2C 来设置80mA 模式、问题仍然存在。
3) 3)我删除了 TPS7A30、TPS7A30的输入和输出短路、它可以正常工作。
因此从测试来看、TPS7A30似乎是导致此问题的原因。 但为什么呢? 是否应调整 NR/SS 电容值?
请查看以下原理图。
M5V4连接到 TPS65132 VNEG。
M5VA 正在为4个* OPA810电路供电。
Patrick、您好!
我想您是根据我的测试结果解释的。 从 IC 设计角度来说、这不是根本原因答案。
我不能接受猜测。
在我的原理图设计中、与数据表没有任何偏差。
无论我选择10nF 或1uF、它都应该可以正常工作。
1uF 只是我得到的测试结果。 这并不意味着问题可以解决。
我需要你们更清楚地回答根本原因是什么。
如何计算 NR/SS 电容器?
哪个值应该是安全限值?