This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611负载电流

Guru**** 2766555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307664/lm2611-load-current

您好、Niklas、

调试过程中、我发现了以下观察结果:

情形1: 将 SHDN 引脚直接连接到 VCC、如果 12V 在到稳压器的输入端、稳压器的输出电压为-4.88V。 当我在-5V  电压轨上连接负载时、在-5V 电压轨上测量的负载电流(在 FB 7上连接电流表)为 100mA 。 下面是供您参考的原理图。

情形2: 将 SHDN 引脚直接连接到 VCC、如果 5V 在到稳压器的输入端、稳压器的输出电压为-4.78V。 当我在-5V 电压轨上连接负载时、在-5V 电压轨上测量的负载电流(在 FB 7上连接电流表)为 400mA 。 下面是供您参考的原理图。

随着稳压器输入电压的变化、-5V 电压轨上的负载电流也在变化。 那么、这是稳压器的特性还是设计中有问题? 您能解释一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

     输出电压相似。 我假设负载电流会因负载而变化。 我能知道您在使用什么负载吗?

    此致、

    冯志