This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78M05-MIL:旁路电容器限制

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM78M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307634/lm78m05-mil-bypass-capacitor-limit

器件型号:LM78M05-MIL
主题中讨论的其他器件:LM78M

我正在使用 LM78M05CDT 从24伏电源生成5伏电压。

在 LM78M05的输出端使用10uF 电解电容器作为旁路是否安全?

可以连接多少[UF]?

该电容用于抑制负载波动引起的电压波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sato-San、


    对于 LDO 的 LM78M05CDT 器件、输出电容范围没有表征。  10uF 电解电容器可用于 LDO 输出。  
    作为代数较旧的器件、  TI 无法表征和保证输出旁路电容器范围。

    LM78M 的架构无需在 LDO 输出端使用任何旁路电容器即可实现稳定运行。 数据表中的设计仅特有一个0.1uF 的输出电容器。

    此致、
    罗哈特·福加特