This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:对于 TPS7A8001、上电后(短时间)出现异常电压和电流问题

Guru**** 2654275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303005/tps7a80-for-tps7a8001-abnormal-voltage-and-current-problems-after-power-on-in-a-short-period-of-time

器件型号:TPS7A80

您好、TI 专家:
我使用 TPS7A8001将电压从5.5V 调节到3.3V、  电路图如下:

电源轨负载很轻、那么最大输入电流(@5.5V)不会超过0.1A、但这个电路在我的2个板上异常(总共100个)、  

上电(Vin = 5.5V)后持续约4秒,输入电流约为1.68A,输出电压约为1.7V。 4秒后、输出电压变为正常3.3V、输入电流变为50mA。

之后、我尝试了 3.3V 到5.5V 的不同输入电压范围、发现 异常电压和电流值没有改变!

我认为可以拒绝电容的浪涌电流、持续4秒的重负载或芯片慢启动的假设。 我认为这是芯片内部的一个问题、比如:

期待您的友好建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junkie、

    您是否具有所发现问题的示波器屏幕截图。 我认为这可能是导致暂时电弧的磁通问题。 如果电路板已彻底清洁、此问题是否仍然存在?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juliette:

    LDO1输出电压图片:

    输出电压保持在1.6V 并持续5秒、然后一直保持在3.3V。 在触发第一个过流/过热保护后、芯片在第二次重启的时候好像正常工作了。

    LDO2输出电压图:

    输出电压在2.5秒内保持在1.6V、芯片似乎不停 地重启。

    "如果电路板彻底清洁、此问题是否仍然存在?" ----------------  工厂批量生产后、电路板 没有接触焊铁、因此没有焊油、焊剂或其他。

    BRS、

    季俊杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junjie 您好!  

    在第二张示波器屏幕截图中、它要进入热关断状态、这样可以看到器件上在几秒钟内出现高电流。 这些芯片可能在器件可接受范围的下限具有热关断或电流限制

    输入端的铁氧体磁珠也有可能与 LDO 的控制环路相互作用。 是在 CIN 之前还是之后进行连接? 如果磁珠短路、问题是否仍然存在?

    此致!

    朱利耶特