This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:TPS56837

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303713/tps56837-tps56837

器件型号:TPS56837

您好!
我需要根据开发人员提供的  TPS56837。

如果可能、我还需要 EVM PCB 文件。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请向我发送电子邮件(miranda-gu@ti.com)。 我会通过电子邮件与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望以私人方式而不是公开方式共享文件。
    请告诉我相关过程。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,可汗

    米兰达是 OOO,请发送 PCB 文件到我的电子邮件( xueliang.zhang@ti.com ),我将审查它,并给您反馈,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我已将文件发送至您的电子邮件。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,可汗

    明白了、让我在电子邮件中讨论、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我有疑问。 我看到许多市场的 BEC 都使用大电容器来实现相同的功能。

    在本例中、如果我必须运行电机、是否有必要?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.castlecreations.com/.../cc-bec-010-0004-00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我已于2015年12月向您发送了 PCB 文件、您收到了吗?

    感谢您发送编修。 对我来说、这是一个新的应用程序。

    您能否分享更多申请详情? 我不知道您说的"大电容器"在哪里。 如果您 打算在 TPS56837输出端添加一个大的电解电容器(E-cap)、请加以注意。 因为 E-cap 具有高 ESR、并会在环路中引入低频 ESR 零点、从而可能导致环路不稳定。 如果必须使用高 ESR E-cap、 请 移除 CFF 并在 FB 引脚和 GND 之间添加一个小 CFB (CFB 值不能太大、请尝试100pF)、如下所示。

    似乎您分享的产品支持可调输出电压。 但我们的器件是没有任何 I2C/PMBus/... 接口、如果 需要 Vout 调整、则可以添加更多要实现的电路(例如添加 MOS 开关以更改 FB 电阻)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是的、我收到了 PCB 文件。
    我不需要调节、因为我需要两个输出、而是使用跳线和电阻器实现的。
    我必须运行一些伺服电机、我发现市场上的大多数降压转换器都使用大电容。 我对是否需要也很好奇、因为我按照 WEBENCH 设计创建了电路板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    Webench 设计遵循我们的数据表建议的 LC 表(表8-2)、该表基于 MLCC Cout、而不是 E-cap Cout。

    如果需要使用 E-cap Cout、请移除 Cff 并添加一个较小 Cfb、以确保环路稳定性。 您可以将原理图发送给我以供审核(您知道我的电子邮件地址)。