This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:12V 至50V@4A 设计验证

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307276/lm5123-q1-12v-to-50v-4a-design-verification

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5121LM51551

您好!

我尝试使用 LM51551和 LM5121设计升压转换器、但没成功、因此决定尝试一下 LM5123。 我已经使用 Webench 电源设计工具和功率级设计工具5来确定电感器和环路补偿值。 我设计了一个简单的 PCB 来测试转换器、但不幸的是、它在200W 负载下烧毁、这可能是由于过热相关的焊接问题(低侧晶体管与驱动器一起烧毁)。 我没有另一个驱动程序来再次测试它(已订购、但尚未到达)、但我重新设计了 PCB 以实现更好的加热管理。 我已决定将交叉频率保持在尽可能低的水平、因此在所有负载条件(1至4A)下、我将振荡在1kHz 左右。 请查看随附的原理图和 Power Stage Designer 文件(拓扑和环路补偿)。 设计中的电感器为 PA2248.153NLT 。 您是否能够交叉检查我的设计?

此致、

巴特

e2e.ti.com/.../lm5123_5F00_sch.pdf

e2e.ti.com/.../lm5123_5F00_loop.txt

e2e.ti.com/.../lm5123_5F00_topology.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    您应该  首先在非同步解决方案(LM51551)和同步解决方案(LM5121、LM5123)之间进行选择。

     非同步 解决方案更简单、效率更低。

      使用 LM5123时应注意 SW 额定电压。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    我已经放弃了非同步解决方案、因为我需要更高的效率、现在我要在 LM5121和 LM5123之间做出选择。

    通过密切关注 SW 电压、您认为它不应暴露在数据表中提到的大于60V 的电压下?

    此致、

    巴特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    完全正确。 您应该非常小心地布置布局。

    所以、我认为 LM5121会是更简单的方法、但成本可能更高。

    此致、

    冯志