This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:最大电容器输出。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307080/tps7a02-the-maximum-capacitor-output

器件型号:TPS7A02

您好!

我正在使用 TPS7A0230PDBVR、此数据表注释带有电容器输出" 22 µF 是可用于稳定性的最大降额电容"。

当我使用100uF 时会发生什么情况。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用高于建议工作条件中所述的输出电容器可能会导致 LDO 输出运行不稳定。

    使用100uF 电容器时、LDO 输出极有可能发生振荡。


    此致、
    罗哈特·福加特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    位置