This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:MPPT 独立

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307069/bq25756-mppt-standalone

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25750

您好、TI 团队。

我希望使用 bq25750或 bq25756设计一个独立的充电器。

我希望电源是太阳能、可以启用 MPPT 功能、是否可以采用任何方法来启用独立的 MPPT 功能?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    遗憾的是、不能。  MPPT 必须首先通过主机 I2C 写入来启用。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。

    考虑安装一个在独立模式下运行的微控制器。