This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:BQ24170

Guru**** 2502995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306192/bq24170-bq24170

器件型号:BQ24170

您好

 BQ24170的 TS 引脚 连接到包括 NTC 10k Ω 电阻器 /热敏电阻在内的电阻器、以防止电池温度过高。

将其连接到电池是否正确? 如果连接到 BQ24170、则它控制的是组件温度而不是电池温度。

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:  

    感谢您与我们联系!

    控制器通过测量 TS 引脚和 AGND 之间的电压来持续监测电池温度。 负温度系数热敏电阻(NTC)和外部分压器通常会产生该电压。 NTC 热敏电阻应连接到电池组。

    请参阅以下示例:  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya

    感谢您快速且乐于助人的回答。

    阿舍