This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 第5个 LED 上的 LED 问题

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306423/led-issue-on-5th-led

主题中讨论的其他器件:BQ4050

尊敬的 Wyatt:

在电池 BMS 中、我们遇到了特性重叠问题、第5个 LED 旋转、始终与第4个 LED 一起亮起。

我们通过正确设置第5个 LED 来解决此问题、但现在出现了另一个问题: 当我们按下 DISP 按钮且 RSOC > 80%时、第5个 LED 从未亮起、但如果我们发送 Mac 命令 LED 切换0x002B、则第5个 LED 正确亮起

你怎么能这样解释?
仅为方便起见、LED Config/DSG 阈值5为80

请告诉我

谢谢
彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、  

    请提供更多信息。  您在该设计中使用的是什么 IC?  由什么来控制 LED?

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    我们使用的是 BQ4050、请在下方找到这些 LED 设置

    请告诉我你的意见。 谢谢

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Piertro、

    您能否分享原理图、以便我们确认连接是否正确? 或者、这在 EVM 上吗?

    LED 是否100%亮起?

    此致、

    怀亚特·凯勒