This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:原理图和放置审阅

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303394/lm25119-schematic-and-placement-review

器件型号:LM25119

您好、TI!

我已使用 LM25119设计3.3V 和5V 电源。

您能帮助检查原理图和布局放置吗?

e2e.ti.com/.../PSB529_5F00_Ti.pdfe2e.ti.com/.../PSB529_2D00_LAYOUT.zip

此致、

 约书亚

中盛科技股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息:DC_IN 范围9~36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会在下周中期查看。

    。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我输入了以下内容:

    1 -添加与 R455和 R457串联的10欧姆电阻器、以进行环路测量

    将输入电容器从每个轨一个更改为10uF。 在实际采用3x2.2uF 和降额因子的情况下、输入电压纹波高于1V  

    使用此公式  

    元件放置方式看起来不错、但请确保通过增加底层到 L7-GND 的过孔来最大程度地减小电流环路

    此致