This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940QML-SP:键合布局和推荐电路

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306497/lm2940qml-sp-bonding-layout-and-recommended-circuit

器件型号:LM2940QML-SP

尊敬的团队:

我的客户正在 考虑  LM2940-5.0 MDE、并有一些问题。 您能帮助他们理解吗?

1.我们是否有参考结合布局?
我们找到了 snao161.pdf、只需参照引脚分配即可。

2.我们是否有参考电路布局? 我们想知道外部电容大小等。

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、 SNAO161是 正确使用的文档。 此器件网页上似乎缺失。 感谢您的关注-我将努力将其添加到器件网页的"技术文档"部分。  

    2.在产品说明书的"应用"部分有一个非常基本的示例原理图。 最小 COUT 为22uF。 数据表中的此说明还包含有关散热、输出电容器 ESR 稳定性的指导、以及其他可能有用的提示。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将通过电子邮件联系并提出一些其他问题。

    谢谢。

    莎拉