This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3853:关于 LP3853ESX-2.5的 SD

Guru**** 2648205 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3856, LP3853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305952/lp3853-about-the-sd-of-lp3853esx-2-5

器件型号:LP3853
主题中讨论的其他器件:LP3856

您好!

当前产品使用的是 TPS75825KTT、但由于很难获取、我想用 LP3853ESX-2.5代替。

我正在使用 TPS75825KTT 的 EN、但未连接5引脚。

LP3853ESX-2.5的5pin 是错误输出。 是否可以在不连接该引脚的情况下使用该引脚?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第14页的数据表中规定、如果不需要 SENSE 选项引脚、SENSE 引脚必须连接到 VOUT 引脚。 还有一个图表有助于查看。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我认为 SENSE PIN 是 LP3856的情况、但我这次考虑的是 LP3853。

    LP3853ESX-2.5是错误输出引脚。

    但是、在数据表中有一个出于某种原因可以使用上拉或下拉的说明、我想知道这是否会是开路中的问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它具体规定如果不使用该引脚、则必须将其连接到 GND、因此我不建议将其保持断开状态。 我要将其连接到 GND。 您可以在第13页底部的错误标志操作下找到此方法。

    希望这有助于回答您的问题。

    谢谢!

    约什