This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:关于分级稳压器的问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756EVM, TPS23756, TPS23752, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283016/tps23756-question-on-class-regulator

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:TPS23752TL431

您好、TI!

TPS2375x_datasheet 的第16页提到了什么是分级稳压器? 有检测、分级... PSE 和 PD 之间的 PoE 握手。 分类稳压器是否指的是分类?

此致、
K·K·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok:

    感谢您的联系!

    您是否在以下段落中询问分类?

    据我了解:当 APD 为高电平时、分类稳压器将被禁用、而热插拔无法打开。 但当 PPD 高于 PPD2电压时、分级稳压器仍可开启。 这对于 PoE 和适配器 ORing 电路可能很有用、并可确保无中断过渡。 PPD 可以直接在不同的 VDD VSS 电压下启用分级稳压器(除了15.5 - 20.5V 范围)。

    而功能方框图 不显示详细信息。 我将看到是否可以在 EVM 上运行一些测试。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    可以。
    我解锁了下面的电路、并发现分级稳压器(分级)仍然工作、即使 PPD 通过10k Ω 电阻器连接到 VSS。 这与 TI 提到的当 APD 为高电平且 PPD 低于 PPD2时、分级调节器将被禁用的说法不符。 我是否理解正确?

    此致、
    kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    感谢您的信息。

    从数据表来看、我认为当 APD-RTN = H 且 PPD-RTN VSS = L 时、分类应该被禁用。

    我将在 EVM 中运行一些测试、并在2-3个工作日内给您回复。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    我使用 TPS23756EVM 进行了测试。 从测试结果我们可以看到 PPD =高电平可在 APD =高电平时打开分类。  

    1.

    Vadapter = 20V

    VDD - VSS =~20V

    APD=4.2V

    PPD = 0V

    CLS = 0V

    2.  

    Vadapter = 20V

    VDD - VSS =~20V

    APD=4.2V

    PPD = 20V  

    CLS = 2.5V

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们在这里也做了实验、结果与您的相同。 只是无法理解为什么当辅助输入关闭时 PoE 输入几乎可以立即提供、而 当 RJ45断开连接并随后连接到 电路板上的辅助输入初次打开时不测量分级?
    APD 高电平、PPD 高电平:

    APD 高电平、PPD 低电平:

    另一个问题是、为什么 TPS23756在 APD 快速触发到低电平时关闭转换器以从辅助输入转换到 PoE 输入?

    我们做了一个实验、其中将外部45V 电源改为 PoE 输入可提供与下方相同的输出骤降。

    此致、
    kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    感谢您的测试。 我们将在2-5个工作日内回复您。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    感谢进行测试。

    当 PPD 高至 PPD1、PD 可以开启内部热插拔。 这可在 VDD 与 VSS 之间实现低输入电压。   

    当 PPD 为高电平至 PPD2 时、PD 可在 APD =高电平时打开分级。  

    自适应死区时间。 通过关闭内部热插拔、APD =高电平将使直流适配器的优先级高于 PoE 输入。

    当 APD 为高电平->低电平并且 VDD VSS 输入有效时、内部 hostwap 关闭->打开。 在内部热插拔打开期间、PD 的 PWM 控制器将暂停。   

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我在上面的两个问题中提到的 PPD 为高电平意味着 PPD > PPD2。

    这是否意味着当辅助输入打开->关闭时 TPS23756无法实现从辅助输入到 PoE 输入的无缝故障转移、因为 PD 的 PWM 控制器将在内部热插拔打开期间处于关闭状态? 根据我的理解、当辅助输入打开时、内部热插拔处于暂时关闭状态、只是当内部热插拔打开时、PD 的 PWM 控制器打开速度不够快。

    对于我的上一个问题、PoE 输入将需要约3秒用于检测、分级、浪涌... 然后才作为 PD 的主电源。 不过、无论是否在 Rclass 上测量分级电压、我们都看不到3s。 PoE 输入是否应该在作为 PD 的主电源之前通过分级?

    此致、
    K·K·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    我上一次对 TPS23752进行了适配器(在 APD 上)-> PoE 转换测试。 在这种情况下、PWM 控制器在 APD 为 H->L 并且 PoE 打开其内部热插拔时关闭。 我看到您的测试显示出与 Vout 在此期间下降的类似行为。   

    对于 PSE-PSE PD 上电时间、需要检测->分级->开启+浪涌。  如果使用了 PPD 引脚、并且 PPD 为 H (保持 APD = L)、则可以开启内部热插拔。 如果您使用无源 PoE 注入器、它可以直接为 PD 提供电压以开启内部热插拔(达到 UVLO 或满足 PPD)、无需检测和分级。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    根据和我的测试可知、当输入从 Aux 转换到 PoE 时、PWM 控制器将从 ON -> OFF -> ON 移动。 如果 TPS23756未按这种方式工作、请更正我。

    对于第二个问题、我不认为我们使用无源 PoE 注入器、因为当我们阻止 PoE 检测时、辅助输入连接到 PoE 输入、当输入从辅助输入转换到 PoE 时、PoE 输入需要大约3秒才能恢复到48V 左右。 但是、当我们通过10k Ω 电阻器将 PPD 引脚连接到 VSS 来阻止分级(在 Rclass 下测量无电压)时、输出无需3s 即可恢复。 相反、恢复到标称电平需要大约25ms。 您知道原因吗?

    此致、
    K·K·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    感谢您的答复。 我们将在2-5个工作日内回复您。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您是否知道这2个问题的答案?

    此致、
    kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    在本周的假期中、许多设备专家目前不在办公室。 他们将对此进行调查、并在他们返回时为您提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    感谢您的耐心等待。  

    "根据和我的测试、当输入从 Aux 转换到 PoE 时、PWM 控制器将从 ON -> OFF -> ON 移动。 如果 TPS23756未如此表现、请更正我。"

    是的、它将以这种方式工作、因为电源是 Aux -> PoE、APD 是 H->L。

    "对于第二个问题、我认为我们不会使用无源 PoE 注入器、因为当我们阻止 PoE 检测时、辅助输入连接到 PoE 输入、当输入从辅助输入转换到 PoE 时、PoE 输入需要大约3秒才能恢复到48V 左右。 但是、当我们通过10k Ω 电阻器将 PPD 引脚连接到 VSS 来阻止分级(在 Rclass 下测量无电压)时、输出无需3s 即可恢复。 相反、恢复到标称电平需要大约25ms。 你知道吗?"

    我是否可以假设测试显示:

    -当使用 PPD 并能够设置 H 时,AUX -> PoE 转换(同时 APD 为 H->L)对 Vout 产生~3s 中断   

    -当 PPD 连接到 VSS 并使 PPD = VSS 时,AUX  -> PoE 转换(同时 APD 为 H->L) 在 Vout 上产生~25ms 中断  

    下图显示了 AUX 处于运行状态且热插拔断开 PoE 的情况。 如果当 Vpoe 为低电平(在检测 和分级之前)、但 C_det 为高电平、因为使用 AUX 时热插拔体二极管为正向偏置。 考虑到 APD-UVLO VSS 之外、它可能会在 VDD 下降时立即开启热插拔 。 然后、Vpoe 需要检测和分类 、同时 C_det 和 C_buck 由负载放电。 那么、您可能很快就会看到 Vout 恢复、但后来由于 Vpoe 的原因、Vout 需要能够 在 C_det 降至~0V 时进行检测和分类。  

    如果使用无源 PoE 注入、则不会出现第二滴、因为不需要进行 检测和分类。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、谢谢您对问题1的回答。

    对于问题2、以下测试显示:
    1.使用 PPD 并能够设置 H 时,AUX -> PoE 转换(同时 APD 为 H->L)使~ 25毫秒 Vout 中断

    2.当 PPD 连接到 VSS 并使 PPD = VSS 时、AUX -> PoE 转换(同时 APD 为 H->L)在 Vout 上产生~25ms 中断

    以上2个测试是在 AUX -> PoE 转换启用之前、拔下以太网 LAN 电缆并将其插入电路板 RJ45连接器的情况下完成的。
    在第1次测试中、在 PPD > PPD2时、分级稳压器操作为 已完成 当以太网电缆在启用 AUX -> PoE 转换之前插入 RJ45连接器时。 因此、在输出电压上仅发生~25ms 的中断才有意义、其中检测和分类是在 AUX -> PoE 转换之前完成的。

    在第二次测试中、 在 PPD = VSS 时、分级稳压器操作为 禁用 当以太网电缆在启用 AUX -> PoE 转换之前插入 RJ45连接器时。  为什么在 Vout 上只发生~25ms 的中断、因为在 AUX -> PoE 转换之前未完成分类?

    在 PSE 上进行了一项实验、当在 PD 侧禁用 Rdet 时、该器件不向 PD 提供电源。 根据我的理解、如果不进行分类、PSE 将不会向 PD 提供电源。

    我的电路如下所示。

    此致、
    kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    感谢您的更新。  

    根据您的更正、无论启用或禁用 PPD 、AUX -> PoE 转换(同时 APD 为 H->L)始终使 ~25ms Vout 中断。

    在您绘制的电路中、您是否使 APD 指的是 VSS? 通常、APD 应参考 RTN、PPD 应参考 VSS。 我觉得如果 APD 设置在您所展示的位置、则在检测期间可能会失败、因为 R 分压器电流会导致检测电流故障。

    您的目标是同时进行 PoE->AUX 更改和 AUX->PoE 更改而不进行 Vout 下降吗? 如果是、我觉得您可以在 RTN 接地端对 AUX 和 PoE 进行 ORing、而不使用 APD 引脚。 在这种情况下、这两个电源都将开启并处于冗余状态。 但是、不能设置优先级。 较高的电压将为负载供电。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    "根据您的更正、无论启用或禁用 PPD 、AUX -> PoE 转换(同时 APD 为 H->L)始终使  ~25ms  在输出电压上中断。'
    是的、没错。

    对于我提供的电路、它不正确可能带来问题。 它应该更倾向于图33、如下所示。

    此致、
    K·K·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    很抱歉 PoE 团队最近出差、列表中有多人工作。 请预计 E2E 回复会延迟。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的通知、Diang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    很抱歉给您带来不便、感谢您的耐心等待。

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    感谢您的耐心等待。

    如果您的目标是在满载时同时进行 PoE->AUX 更改和 AUX->PoE 更改、则通常可以采用两种方法:  

    1.将 AUX 置于选项3:更容易在电路中植入、更容易设置适配器优先级(插入 AUX 时可更改 TL431电阻分压比以降低 PoE 的输出电压)。 此外、当插入 AUX 时、为 PoE 启用虚拟负载、即可实现维持功率特征。 而适配器需要具有1500Vrms 隔离才能满足标准。

    2.将 AUX 置于选项2:它在电路中更为复杂,您无法保证 AUX 具有比 PoE 更高的优先级。 在这种情况下、您不能使用 APD 引脚。 主功率特征还需要虚拟负载。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    回忆一下 我的问题:
    在 PPD = VSS 时、分级稳压器操作  禁用  当以太网电缆在启用 AUX -> PoE 转换之前插入 RJ45连接器时。  由于在 AUX -> PoE 转换之前未完成分类、为什么 Vout 上仅发生~25ms 而不是3s 中断?

    此致、
    kk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KK。

    感谢您的跟进。

    移除适配器且 APD 电压降至阈值以下时、握手不会再被禁用。 如果 Vout 有一个相对较大的电容、而 PSE (如果不使用 poe 注入器)碰巧发送检测信号、它可能会提供相对较短的 Vout 中断时间。

    您能否 VSS 在 VDD 和适配器瞬态期间测量 PoE-RTN、ADP-RTN 和 Vout-GND 电压? 以便我们可以直接看到行为。

    此致、

    帝昂