This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:充电电流

Guru**** 2500515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306827/bq24172-charging-current

器件型号:BQ24172

您好!

Im 使用  BQ24172充电器为两个并联的3.7V 电池充电。 电池充电电压为4.2V、充电电流设置为1A。  

在该设置下、BQ24172是否会以0.5A 的充电电流为每个电池充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    并联电池自平衡。因此、如果2节电池具有相同的阻抗、则每节电池的阻抗均为0.5A。  它们很可能不完全匹配。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢响应即使在假期季节。  

    另外、请澄清另一个疑问。

    电池与适配器之间的 batdrv 引脚切换时间是多少、反之亦然。 是否会持续关闭和打开负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    开关时间在 us 范围内。  FET 体二极管始终为负载保持二极管下降到低于电池电压的水平。

    此致、

    杰夫