This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:当我 µC 充电器时、我的 μ C 复位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, TPS63031, INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305700/bq25611d-my-c-resets-when-i-plug-a-charger

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件: TPS63031INA230

您好!
我面临一个非常奇怪的问题、我无法诊断。 我只是在这里发布一条消息,如果有人有更好的想法来解决它。

我的原理图如下:

e2e.ti.com/.../power-pcb-schematic.pdf

我的电路板布局布线如下(我知道远不完美):
e2e.ti.com/.../power-pcb-board-_2D00_-top.pdfe2e.ti.com/.../power-pcb-board-_2D00_-bottom.pdf

在我之前的电路板版本中、一切都正常工作。 以下是我自以下时间以来所做的更改:

  • 由于库存问题、已从 TPS631000DRLR 切换到 TPS63031DSKR。 我将使用此芯片为我的 RP2040 µC 提供3.3V 电源。 这些芯片使用 BQ25611D 的 SYS 输出来获取
  • 将缺失的1µF 电容器添加到非常接近于充电器输入的位置、我在之前的板版本中完全忘记了它
  • 修复 INT 接线。 在我之前的电路板版本中、它被错误地插入到3.3V、而不是正确的 µC Ω 输入

在这个新的电路板修订版上、一切都正常工作、除了我将电源插入 BQ25611D 芯片时、我的 μ µC 复位。 这不是以前的情况。

以下是我尝试诊断的问题:

  • 禁用充电(通过将/CE 设置为高电平):它会停止复位、但我需要充电才能工作。 当 RP2040复位时、它不会再次复位、直到我启用回充电
  • 使用示波器监控 TPS63031的3.3V 输出:即使插入/拔下充电器也能实现完美的稳定
  • 使用示波器监控 RP2040的内部1.1V 电压:也非常稳定
  • 监控运行输入(也插入复位按钮):也非常稳定地达到3.3V、即使我的上拉电阻器和去耦电容器离 RP2040有点远。 我确实设法将探头直接插入 RP2040 RUN 引脚、可以确认它如岩石般稳定
  • 监测从 USB 拉至我的 BQ25611D 的电压/电流:没有什么特别的、在0.01A 至0.1A 负载下稳定5V、具体取决于具体情况。 虽然有些奇怪:当我用一台笔记本电脑提供 USB 电源时、它有时会切断 USB 电源、就像出现了一段非常短暂的短路。 但当我使用实验室工作台 PSU 时、我没有看到任何电流尖峰、因此问题仍然出现。
  • 使用非常基本的"Blink"Arduino sketch 来确认它不是固件问题:当 LED 闪烁并禁用充电时、它可以工作、当将/CE 设置为低电平时、它会再次持续复位
  • 使用基本 Arduino sketch 获取最后重置原因:仍在进行中、但重置原因看起来与按下重置按钮时相同。 但正如我先前所说、运行输入非常稳定、

欢迎您提出任何想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的原理图审阅如下:

    建议使用10k Ω 电阻器上拉 STAT。 使用1k Ω 时、您可以在 STAT 引脚上接近6 mA 的绝对最大值。

    关于布局、可以发送光绘文件吗? 它将非常有助于我确定任何可能的布局问题。

    您可以捕获2个波形:第一个是 VBUS、VSYS、VBAT 和 IBUS、第二个是 VBUS、 VSYS、SW 和 IBAT? 只要观察到行为、就执行此操作。

    我注意到3.3V PSU 的变化是从2A 功能变为800 mA 功能。 预计从 SYS 中汲取多大的电流?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的答复。 你会发现在附件我的 gerbers。 e2e.ti.com/.../0216.gerber.zip 我的布局根本不完美。 我不确定我的坏布局可能与我的问题有多大关联。

    我将尝试用10k 电阻器替换1k 电阻器。 但是,正如菜单,在我做的其他板上(与先前的修订设计),它工作起来像一个魅力。

    我没有合适的测试设备来为您展示这两个波形、我会尽快将它们发布回来。

    是的、我的确选择了具有更低性能的3.3V PSU。 如果我错了、我离500mA 仍然很远。 插入的唯一三个部件是我的 RP2540 (应使用少于50mA 的电压)、它的 W25Q32闪存(应使用少于5mA 的电压)和我的 INA230 (应使用少于350µA 的电压)。 所有其他组件都从 SYS 获取电流、或直接从电池本身获取电流。

    此致、

    戈蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Gauthier、

    请记住、没有过孔标记、因此我的布局审查是有限的(尤其是在 GND 连接上)。 我的布局审核如下:

    1. VBUS C41距离 VBUS 引脚很远。 请将 VBUS 电容器靠近 IC 引脚放置。

    2. PMID C33远离 PMID 引脚。 请将 PMID 电容器移至更靠近 IC 引脚的位置。 这是编号1的布局指南、也是最重要的。

    3. BATSNS 看起来不像是连接到电池组的正极端子上,而是连接到电池组的连接器上。

    等待波形。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔