This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ucc3895n

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306937/ucc3895n

主题中讨论的其他器件:TL431

大家好、我对我使用 UCC3895n 集成电路设计的1kW 功率 SMPS 电路中的电流限制有疑问。 我将使用 TL431通过光耦合器向 FB 引脚提供输出电压、但如何确定将电流限制在多少安培呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、在设计电源时、大多数设计人员会将输出功率限制在最大输出功率的20%。  他们还将选择设计中使用的组件、以便能够处理125%至150%的典型峰值电 流、RMS 电流和电压。

    此致、