This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:固件版本2.11

Guru**** 2590270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1303991/bq40z50-firmware-version-2-11

器件型号:BQ40Z50

,团队:

我需要 BQ40Z50的 固件,其固件版本为2.11。 您能否给我一个后缀为.srec 的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上提供了所有已发布的固件版本。 https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z50-DEVICE-FW



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢;

    我有一个具有高放电电流的电池。 我希望优化 监测计的仿真。 那么、如何提高精度呢?  

    我已经阅读了一份文件,指出  需要修改上述的一些私有参数。 因此、您能为我提供固件版本1.06版的.bqz 程序、且能访问这些参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您正在使用的 BQZ 文件、我将对其进行编辑并通过私人消息发送。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose

    当我加载 BQZ 文件时、它会显示此信息、但我无法成功加载它。 如果有一个限制在 我的公司的计算机上的网页上加载文件,我不能 konw。 我 n‘t 已 修改的 BQ studio 的初始 bqz 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose

    您是否会 直接在 BQ Studio 中编辑 bqz 文件? 我尝试加载该文件、但未成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lion:

    我已通过内部消息发送。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 为即将到来的圣诞节给你最好的愿望