This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5107:使用 GND 基准将 LM5107的 HO 和 LO 连接到 FET。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5107, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306521/lm5107-connect-ho-and-lo-of-lm5107-to-fet-with-gnd-reference

器件型号:LM5107
主题中讨论的其他器件: UCC27624

您好!

是否可以使用随附的图中所示的 GND 基准将 HO 和 LO 连接至 FET?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Conor、

    感谢您关于 LM5107的问题。

    对于该设置、似乎您更适合使用双通道低侧驱动器、例如 UCC27624。

    如果您可以分享更多有关此应用以及 FET 所连接的功率 FET 和开关频率等运行条件的信息、这些信息有助于确定您是否需要 LM5107半桥驱动器或双通道低侧驱动器。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William、

    如果您可以分享更多有关此应用以及 FET 所连接的设备和开关频率等运行条件的信息,这些信息有助于确定您是否需要 LM5107半桥驱动器或双通道低侧驱动器。

    ・应用:工业机械用电源
    ・Ω FET 连接:将 Vcc 连接至漏极并考虑推挽式运行
    ・开关频率:大约30kHz

    我们这次考虑使用 LM5107的原因是我们有使用它的跟踪记录。
    如果您能评论上述使用方法是否可用于 LM5107、我将不胜感激。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Conor、

    您可以在此将 LM5107用作双通道低侧驱动器。 为此、您必须将 HB 连接到 VDD、且将 HS 连接到 VSS。 执行此操作将绕过电平转换器、并且不会出现击穿保护。

    只要 LM5107的传播延迟和驱动强度适合您的应用、就可以满足您的需求。 否则、可能需要探索具有低侧驱动器的选项、例如 UCC27624。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔