This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 40V 至75-500V 750W 直流/直流转换器

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, UCD3138128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306339/dc-dc-converter-from-40v-to-75-500-v-750w

主题中讨论的其他器件:LM5156UCD3138128A

您好!

您是否具备相关信息(电源 CPU、演示板...)以根据这些要求开始开发?

输入电压:35-55V

输出电压:在75至500V 范围内选择

P =最大750W

提前感谢您的帮助。

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    一个可能的解决方案应该是采用隔离反激式拓扑的 LM5156。

    很遗憾、我没有找到与这些规格匹配的参考设计、请让您使用我们的快速入门计算器和功率级设计器资源。
    这些内容可在产品页面和以下链接中找到:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    或许使用 UCD3138128A 等功率 CPU 能够更好地覆盖75V 至500V 的输出范围?

    是否有专家使用此组件?

    此致、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

     UCD3138128A 是另一个产品线的一部分、因此我对该器件没有任何使用经验。

    如果您想获取 UCD3138128A 专家的反馈、请随时打开该器件名称的另一个主题、具体而言即会分配正确的专家。

    此致、
    尼克拉斯