This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS70933 EN 引脚控制

Guru**** 2510555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306814/tps709-tps70933-en-pin-control

器件型号:TPS709

您好!

我已将您的模型上传到 LTSpice 并进行仿真、以了解 EN 引脚配置。

如果小于6.5V、EN 引脚会跟随 IN 电压、并由内部齐纳二极管钳位至6.5V。

我想通过 N 沟道 FET 的外部电压来控制 TPS709的运行、该电压下拉 EN 引脚以禁用稳压器。

我认为它在仿真中运行良好、但希望了解这是否是可接受的控制类型。 当使用一些外部电阻器禁用(拉至低电平)时、我需要限制从 EN 引脚到 GND 的电流、还是由300nA 电流源在内部限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    由于 TPS709的 EN 引脚可以保持悬空、因此数据表中提到了300nA 的内部上拉电流。

    为此、M1开关需要满足两个条件:

    I.开启 LDO 时、在 M1的关断状态(NMOS)下、您需要确保 M1的泄漏是 EN 的上拉电流(300nA)的~15倍。 否则、通过开关 M1的更高泄漏会导致以下情况: EN 引脚电压没有上升到 VIH 阈值且 LDO 无法导通。 在更高温度下、内部上拉电流在更高温度下可高达600nA。  

    二、当通过打开 M1开关拉低 EN 时、M1 FET 的驱动器应高于300nA、以便 EN 有效拉至0。 它仅在内部受300nA 电流源限制。  

    此致、
    罗哈特·福加特