This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当反馈激活时、有很多机械/电气噪声

Guru**** 2554430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305439/there-is-a-lot-of-mechanical-electical-noise-when-feedback-is-active

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28950

  我使用 slua560d 的原理图、将输入电压更改为40V、将输出更改为310。 输入电压降低时电路工作正常(因此输出电压低于设定点)、但一旦反馈进入实际操作、我就会收到大量噪声。

我已经测量了一些波形、输出电压在每次转换时都有振铃、QB 的漏极也是如此。 该振铃会进入补偿放大器、并造成严重破坏。 如何解决此振铃问题?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会在探头的输出端拾取大量杂散噪声。  您是否尝试测量输出电容器的输出尖端和接地筒?

    如果不是、我会重新获得波形尖端和接地筒。  为了降低共模噪声、我也会在铁氧体环周围说唱示波器探头导线、这将形成共模滤波器。  这将会大大清理您的信号。

    请参阅下图、了解如何使用共模扼流圈获取示波器探头测量尖端和接地筒。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 这修复了输出中的干扰、但对漏极电压中的振铃没有任何反应。

    这是"新"输出电压(交流耦合)、反馈仍处于非活动状态。 我看到每个半周期的电压略有不同、但我使用的是倍流器、变压器中没有中心抽头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何 在没有中心抽头变压器的情况下使用倍流器来返回电流?  

    您能否发送一份原理图供审核?

    您显示的电压波形是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 slua121中建议的电流倍频器拓扑、在原始原型中、我使用了由超快速二极管组成的全桥、并得到了类似的结果。

    波形为(自左上角):

     -输出电压,交流耦合, 4英寸接地探头

     - QB 漏极电压(也错误地交流耦合)与4英寸接地。 没有 GND 线和共模滤波器的情况非常相似。

     -输出电压,交流耦合, comon MOE 滤波器和没有接地线。

    探针为10:1、原理图如下所示: https://www.solener.com/Phase.pdf

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些信息。

    我认为该漏极波形不正确。  请重新检查一下。

    您能否在尖端和接地筒下方使用相同的设置重新获得 QbD 的波形、以便我们进行比较?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    上部信号是输出的交流分量、直流部分为300V。

    这里有带尖端和接地筒以及共模滤波器的 Qb 漏极信号。 之前的信号是交流耦合的、这是直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 QD 的漏极中的电压。 QB 是电桥的左下方 FET、而 QD 是右下方 FET、其中遵循 IC 数据表中的原理图命名规则。 在下降沿没有振铃、但在上升沿有更多振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询 、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 QbD 处于高电平时、所有的振铃都让我感到惊讶。  QA 应该将该节点钳位到输入电容。  QDD 也是如此。

    布局中的布线可能过长、请考虑缩短它们。

    以下链接将带您进入使用 UCC28950/1的600W 相移全桥参考设计。  本用户指南将提供 EVM 良好布局以及 QbD 和 QDD 波形的示例。  我建议查看用户指南和本用户指南中的波形。  订购 EVM 进行评估也可能很有价值。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf

    UCC28950/1数据表很好地为您提供了有关如何进行布局的指导、您可能会发现这些数据对您有所帮助。

    此致、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最长的迹线为2'长、但其中一些可以拉直、我可以使用2盎司铜。 我确实阅读了参考指南、但只是在制作电路板之后。

    我会将此主题标记为已解决、感谢您的支持。