This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628303:与 LPDDR4/LPDDR4x 兼容的 LPDDR5 PMIC

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628303, TPS62869

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307433/tps628303-lpddr5-pmic-compatible-with-lpddr4-lpddr4x

器件型号:TPS628303
主题中讨论的其他器件: TPS62869

您好

我需要知道 TPS628303和 TPS62869是否可以用作 LPDDR4/LPDDR4x 的 PMIC、以及它们是否符合 M.2标准?

目前仅在 LPDDR5类别中列出了这些联系人。

表示感谢。

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您联系我们。

    与 LPDDR4/x 相比、LPDDR5需要更低的电源电压来改善功耗(请参见下图)。 因此、 TPS628303和 TPS62869 都可以支持这两种标准。

    我希望我能够回答您的问题。

    此致、

    Excel