This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:TPS7A25的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307000/tps7a25-questions-of-tps7a25

器件型号:TPS7A25

尊敬的团队:

您能帮助查看以下原理图吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    当分压器电流与 FB 引脚泄漏电流相当时、最好降低反馈分压器值、以避免 LDO 输出不准确。

    R1 + R2 < 5 m Ω 时

    这在中进行了详细讨论。  9.2.2.2选择反馈分压电阻 应用和实现部分。

    如上所述、对于5V 输出、R1可以是3.64毫欧、R2可以是1.18毫欧。

    此致、

    罗哈特