This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:输出电压范围问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56837, TPS56837H, TPS56837HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307381/tps56837-output-voltage-range-issue

器件型号:TPS56837

根据 TPS56837数据表、输出电压范围为0.6-13V。 最大输出电压限制为13V 的原因是什么?

如果负载电流较小、最大输出电压是否能够超过13V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    TPS56837采用0.6~13V 输出电压范围、内部环路设计基于此输出电压范围。

    如果您想使用更高的输出电压、我们将于1月14日发布 TPS56837H、它支持最大输出电压22Vout、与 TPS56837引脚对引脚兼容。 请对其进行评估。 TPS56837HEVM 已发布: www.ti.com/.../TPS56837HEVM