This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:无法在 WEBENCH 中仿真 LM27762

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305460/lm27762-unable-to-simulate-the-lm27762-in-webench

器件型号:LM27762

我将使用 LM27762生成+5和-5电压、并且我想使用 WEBENCH 来仿真各种电容和电阻的性能、如数据表第13页所述。   当我在 WEBENCH (webench.ti.com/.../switching-regulator)中选择 LM27762时 、系统会显示"Sorry、我们找不到 LM27762"。  在输入输入和输出电压后、我也无法找到器件。  我想查看我的预期电流负载下的开关波形。

同时、我会尝试降低-5V 输出的输出电阻、因为我的60mA 负载仅达到-4.6v。 公式2中要使用的 RSW 的值是多少? 无负载电流下的电压测量值为-5V、因此我知道反馈电阻是正确的。

我的输入电压为5.5V、并且使用以下组件:

r1 237k

R2 75k

R3 255k

R4 82.5k

C1 0.1uF (飞跨电容器)

CP  4.7 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM27762在 Webench 不可用。

    最好的方法是订购 EVM 并执行所需的测试。

    Unknown 说:
    与此同时、我想降低-5V 输出的输出电阻、因为我的60mA 负载只能达到-4.6v。 [/报价]

    您是否使用了 EVM?

    谢谢。

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电路放置在 PCB 上、并在那里进行测试。  我下载了 TI SPICE 并能够对其进行仿真。  数据表公式中的 RSW 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    如果您要计算每个电源轨的压降、则可以使用数据表中的 Rout 和 LDO 压降值(图3和4)/选择特性表。

    我认为您不需要 RSW 值。 数据表考虑了与器件相关的所有损耗、并提供了最终 Rout。

    此致、

    费宾