This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:LM74810系统静态电流异常

Guru**** 1178510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304296/lm7481-q1-lm74810-system-quiescent-current-abnormal

器件型号:LM7481-Q1

您好、TI 专家。

在 ADAS 项目中、我们使用两个 LM74810芯片作为 ORing 反向保护电路。

现在我们遇到了一个情况: 通常情况下、我们的控制器静态 电流低于1.5mA (25℃ 的限值)、现在其中一个控制器静态 电流是4.5mA。  分析表明、超限是由 LM74810引起的、

在备份 VBAT (下图中的 S11006)和 ABA 更改确认了该原因。 该 LM74810系统静态电流异常!  您是否遇到过类似问题?

由于在生产线上检测到该问题、可能是芯片质量问题吗?

...

谢谢!

迈克尔. 黄

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您联系我们。 请分享以下所要求的信息、

    1. 共享的原理图不可读。 请以 PDF 格式作为附件共享。  
    2.   LM74810-Q1的最大静态电流(IC GND 电流)仅为480uA。 您能告诉我们您是如何测试/测量  IC 的静态电流的吗?   
    3. 我可以看到、ORing 配置中有2个 LM74810-Q1。 在测量  一个 LM74810-Q1的静态电流时、另一个 LM74810-Q1输入已供电、还是将其悬空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    1. 共享的原理图不可读。 请以 PDF 格式作为附件共享。  随附。
    2.   LM74810-Q1的最大静态电流(IC GND 电流)仅为480uA。 您能告诉我们您是如何测试/测量  IC 的静态电流的吗?   
      1.  我们做了 ABA 更改实验、当不良 LM74810焊接在正常电路板上时、睡眠电流超出限制;当良好的 LM74810焊接在异常电路板上时、睡眠电流正常。
    3. 我可以看到、ORing 配置中有2个 LM74810-Q1。 在测量  一个 LM74810-Q1的静态电流时、另一个 LM74810-Q1输入已供电、还是将其悬空? 两个 LM74810均已通电并启用、请查看随附的 schematic.e2e.ti.com/.../VBAT_5F00_Reverse.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    1.原理图看起来不错。

    2.  LM74810-Q1的静态电流是 从 IC GND 引脚测量的电流。 电路板处于低功耗/睡眠模式时、看起来您正在测量输入电源路径电流。 这不等于 LM74810-Q1 静态 电流 、因为除了  LM74810-Q1消耗的电流外、电路中可能有多条电流路径。 除非您测量出 IC GND 引脚的电流、否则我们无法确保 LM74810-Q1测量到电路板上的过大电流。

    3.在总电路板数量中, 您会看到睡眠模式下有多少电路板消耗过大的输入电流。

    4.在测量可能损坏 LM74810-Q1 IC 的输入电流之前,是否进行过任何测试?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    2.  LM74810-Q1的静态电流是 从 IC GND 引脚测量的电流。 电路板处于低功耗/睡眠模式时、看起来您正在测量输入电源路径电流。 这不等于 LM74810-Q1 静态 电流 、因为除了  LM74810-Q1消耗的电流外、电路中可能有多条电流路径。 除非您测量出 IC GND 引脚的电流、否则我们无法确保 LM74810-Q1测量到电路板上的过大电流。

    答:对于当前两块确认板、ABA 交换实验表明、电流超限是由 LM74810引起的:将 可疑74810焊接到良好板上  

    睡眠电流异常。 在异常电路板上焊好74810、睡眠电流异常、74810芯片出现异常问题。

    3.在总电路板数量中, 您会看到睡眠模式下有多少电路板消耗过大的输入电流。

    答:目前确定由 LM74810引起的电路板为20多个电路板中的2个。

    4.在测量可能损坏 LM74810-Q1 IC 的输入电流之前,是否进行过任何测试?

    答:未执行测试、在生产线上检测到。

     

    谢谢!

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们可以在 ATE 上从侧面测量器件静态电流 、并确认其是否在限值范围内。 请联系我们的现场应用工程师、并提交故障样片进行故障分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preveen:

     我们已经达到了 FAE、下面的分析正在进行中。

    谢谢!

    迈克尔. 黄