您好!
我曾针对这款芯片发布过几次、但仍然存在问题。 我现在正处于寻找可行替代方案的阶段。
以前、芯片会由于相位问题而自毁。 此后、我找到了一个可在1V 至5V 输入电压范围内工作的组合、同时提供合理的电流输出、而不会造成芯片自毁。 现在的问题是调节。
对于61022、输入侧的电压为22u 10V、而输出侧的电压为44u 10V。 输入侧附近还有1500uF 的固态聚合物、输出侧附近有220uF 的固态聚合物。 输入源是两个大型超级电容器、其灌电流是61022能够消耗的电流的许多倍。 
升压转换器设为5V 输出。 使用 calc.xls 上的120p 电容器、表明芯片在所有电流消耗下都是稳定的。
如果输出电流过大、则会有一个为4.5V 设置的 UVLO。 这将关闭输出消耗、直到它恢复到4.9V。
这是输出电路。 
降压转换器的输出在4V 时峰值为2A。 即8W、考虑到效率下降10%、该值为8.8W。 除以5V = 1.76A。
当通过4V 输入请求该电压时、61022并未调节到5V、UVLO 在4.5V 电压下触发、因此1.76A 电流是一个非常好的问题。
我的理解是可能具有宽工作输入电压范围、 稳定运行 标题图表8A 相比、输出电流非常低。
如果有任何其他与此相关的理解、那么最好知道这一点。
此致
亚历克斯