This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16412DRCR 无输出

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307076/tps1641-no-output-from-tps16412drcr

器件型号:TPS1641

您好、先生/女士:

请帮助检查我们的原理图设计是否有任何问题。

因为现在、我们无法从 TPS16412DRCR 获取任何输出。

现在、在空载条件下、我们只能从 OUT 引脚(10)测量大约0.5V 的电压。

问题可能是什么、或者我们在这里错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您的电流限制设置为0.0492A、我认为这非常低、器件将进入有功电流限制(ACL)。 在 acl 中、Vout 由电流限制和输出电阻决定。 您能否尝试将 R678替换为一些较小的值(例如保持10K 或进行测试)、并测试器件是否正常工作。

    此致、

    阿鲁什