This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:54V ->12V/1000W 应用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306490/lm5149-54v---12v-1000w-application

器件型号:LM5149
主题中讨论的其他器件: LM5143

专家、您好!

我们是否有降压控制器可以支持两相或三相应用来支持从54V 输入电压转换而来的12V/1000W 输出? LM5149是否支持该功能? 如果否、我们是否为其推荐其他解决方案? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    12V/1000W 表示电流为83.3A。 我建议使用由两个 LM5143构成的四相交错降压转换器。 您可将其视为参考设计: PMP31210参考设计|德州仪器 TI.com.cn。 

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipeng、

    请问我们是否有降压控制器1000W 的设计? 或者我们需要使用其他拓扑、如三级降压拓扑、以实现更高的效率、从而达到更高的输出功率? 非常感谢!

    此致

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    我们现在没有这样的参考设计。 我认为在该应用中不需要3级降压。 该设计的主要挑战是热而非拓扑。 谢谢。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipeng、

    感谢您的回复! 因此、我们无法满足 LM5149或您产品线中其他器件的1000W 输出功率要求? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    关键不是功率、而是电流。 我们通常建议每相20~30A。 对于12V/1000W、我们建议使用四相。 LM5149无法支持4相。 但 LM5143可以支持4相。

    谢谢。

    Br、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipeng、

    得到了、我会建议客户使用 LM5143。 非常感谢!

    此致、

    安连