This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:使用 RSTR 加快启动速度

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306478/ucc28730-faster-start-by-using-rstr

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC28700

大家好、

我的客户希望缩短 UCC28730的启动时间。 我知道其中一种方法是使 CVDD 更小、但会产生较高的 Vdd 纹波。  
我想知道是否可以像 UCC28700一样、通过 RSTR 来连接 CVDD 和总线电压、并使 CVDD 充电电流更大。 我们是否不需要 JFET HV 启动功能、我们是否可以为 UCC28730实施 RSTR?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大桥三、

    感谢您对 UCC28730的查询。

    尽管您展示的配置可以正常工作、但不建议将 THR HV 引脚保持断开状态。 在这样一个配置中、最好使用 UCC28700。 HV 引脚保持开路时容易出现高频噪声、这可能会导致器件运行不正常。

    此致、

    哈里什