This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:输出电容器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305979/tpsm82902-output-capacitor

器件型号:TPSM82902

尊敬的支持团队:

我计划设计具有以下规格的电源。
输入电压=5V
VOUT=3.3V
Tss=5.0ms
温度= 30°C
Iout=1.8A 时

我们假设输出电容器约为1800uF、以容纳多个 FPGA。
这种配置是否可行?

我们已经确认、每个 FPGA 的电流消耗都很低、电流电容方面没有问题。
但我们担心电容器的大电容可能会影响浪涌电流和稳定运行。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器 ESR 为1800uf 如何使用。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队:

    由于使用了陶瓷电容器、ESR 非常低。
    每个陶瓷电容器的范围为1至27 mΩ、范围为100kHz 至10 MHz。

    发送电路图像以供参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、建议使用400uf 的器件高电容限制、因此建议安全的方法是使用4~6 μ F 模块、1个模块用于1个 FPGA。 希望能帮上忙。

    裕昌