This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1 EVM _I2C 通信。

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307107/lm5171-q1-lm5171-q1-evm-_i2c-communication

器件型号:LM5171-Q1

您好!

请确定我们在使用 I2C 与 EVM 进行通信时、在软件中遵循的序列、

  1. START 条件
  2. 主器件发送从器件地址- 0x00、R/W 位为0:从器件以 ACK 响应
  3. 主器件发送寄存器地址- 0x78 (0x78):从器件使用 ACK 进行响应
  4. MSSL +重复启动条件
  5. 主器件发送从器件地址- 0x00、R/W 位为1:从器件使用 ACK 响应
  6. 始终如一地将响应获取为0x30 (如果我们创建任何新故障,则不更改此响应)
  7. 停止条件。

 

此外,如果我们尝试发送寄存器地址 D0/D1 ,而不是78它仍然发送0x30作为读取数据.

 上述 命令按照数据表 https://www.ti.com/lit/pdf/SNVSC75 第41页中指定的格式执行。

 

您是否能够共享序列/流程图、在与从器件通信时标准文档遵循、以及时钟频率。