This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020505:直流电源隔离

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305136/dcp020505-dc-power-isolation

器件型号:DCP020505
主题中讨论的其他器件:UCC12040

您好

有什么与下面 TI 的电源隔离 DCP02类似的东西吗?

但规格如下所示

VCC:3.3V

2.瓦特:0.1W (最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Gareth。

    抱歉、我们没有 ISO 模块支持3.3V 输入电压到3.3V 输出电压。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    是否有5V 至5V 隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Gareth。

    是的、 DCR010503 3.3V 至3.3V、 DCR010505 为 5V 至5V。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GUI

    还感谢您的建议、我看到 UCC12040、它是5V 到5V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  
    是的、输出可以设置为5V/3.3V...

    Br.