This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932EVM:C10的值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1307162/tps62932evm-value-for-c10

器件型号:TPS62932EVM

您好!

EVM 原理图显示 C10=33nF、但物料清单显示6800pF。

C10的哪个值正确、为33nF 或6800pF?

https://www.ti.com/jp/lit/ug/slvuby1/slvuby1.pdf

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

    感谢您指出!

    原理图应该正确、C10=33nF。 C10是用于确定软启动时间的软启动电容。 如图4-9所示、EVM 启动时间约为4.8ms、因此 C10应为33nF。

    我会把这件事列入文件的修订计划中。