This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:OV 设定点计算

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306241/tps1641-ov-set-point-calculation

器件型号:TPS1641

TPS16416の利用を検討しています。TPS1641設計計算機によると、「OVセットポイント計算」には[r1:OV端子のプルアップで100K >値を選択してI R12を低く抑える]と書かれていますが、I_R12 μAは何μAにすればよいのでしょうか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayama:

    请在此处以英文发布。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑使用 TPS16416。 根据 TPS1641设计计算器、"OV set point calculations"显示 R1:Pullup 在 OV 引脚处选择一个大于100K 的值以使 I_R12保持低电平、但应为 I_R12选择多少 μA Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayama:

    这取决于您希望保持电源漏电流的低程度。 您也可以选择保持在100K 以下。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。