This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:/RESET 为低电平时运行

Guru**** 2556530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823, TPS3828, TPS3820, TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305196/tps3820-operation-when-reset-low

器件型号:TPS3820
主题中讨论的其他器件:TPS3823TPS3828、、 TPS3824

您好!

产品说明书第15页、8.3.4看门狗计时器(WDI)包含以下信息:

"可通过断开 WDI 引脚与系统的连接来禁用看门狗计时器。 如果 WDI 引脚检测到其处于高阻抗状态、TPS3820、TPS3823、TPS3824或 TPS3828将产生自己的 WDI 脉冲、以确保 RESET 不会置位。"

我有疑问。  

1) 1)了解是否正确、如果即使在/RESET=Low、/RESET 固定为低电平时也进入了 WDI 转换?

2) 2) 如果进入 WDI 转换并且/RESET=Low、是否有方法/RESET 为高电平?

3) 3) 是否可以通过控制/MR 或再次输入 WDI 转换来将/RESET 设置为高电平?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    1) 1)了解是否正确、如果即使在/RESET=Low、/RESET 固定为低电平时也进入了 WDI 转换?

    如果该问题与禁用看门狗有关、则 WDI 引脚需要处于高阻抗状态才能激活内部振荡器。 如果 WDI 未处于高阻抗状态且没有输入脉冲、则/RESET 引脚将在看门狗超时期间保持高电平、然后在 TRST 期间变为低电平。 这个周期将持续到一个有效脉冲被进入或者 WDI 引脚被置于一个高阻抗状态。   

    2) 2) 如果进入 WDI 转换并且/RESET=Low、是否有方法/RESET 为高电平?

    当使用 RESET=LOW 时、看门狗功能在使用 RESET=HIGH 之前被禁用。  

    3) 3) 是否可以通过控制/MR 或再次输入 WDI 转换来将/RESET 设置为高电平?

    当使用 RESET=LOW 时、在满足无效条件之前、无法强制 LED 恢复为高电平。

    例如、如果 VDD 高于 Vth 但 MR 在1s 内保持低电平、则/RESET 将在1s + trst 内保持低电平。 无法缩短该时间、但您可以 RESET=LOW 通过将 VDD 无限期地置于 Vth 以下来使/Vth 更长、在这种情况下、无论 MR 状态如何、/RESET 都将保持低电平。  

    WDI 是/RESET 的最低优先级。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    感谢您的支持。

    我在要引用的数据表文本中犯了一个错误。 正确文本如下。

    "在应用中、如果 WDI 引脚的输入处于有效状态(转换为高电平和低电平)并且 TPS3820、TPS3823、TPS3824或 TPS3828对 RESET 进行置位、则 RESET 会在输入电压恢复至高于 VIT–后卡在逻辑低电平状态。 "

    我对 这一句中的" RESET 卡在逻辑低电平"有以下疑问。

    1) 1)了解是否正确、如果即使在/RESET=Low、/RESET 固定为低电平时也进入了 WDI 转换?

    2) 2) 如果进入 WDI 转换并且/RESET=Low、是否有方法/RESET 为高电平?

    3) 3) 是否可以通过控制/MR 或再次输入 WDI 转换来将/RESET 设置为高电平?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,西山

    1) 1)了解是否正确、如果即使在/RESET=Low、/RESET 固定为低电平时也进入了 WDI 转换?

    是、当/RESET=LOW 时、观察功能被禁用。  

    2) 2) 如果进入 WDI 转换并且/RESET=Low、是否有方法/RESET 为高电平?

    否、当/reset=LOW 时无法强制 RESET=HIGH

    3) 3) 是否可以通过控制/MR 或再次输入 WDI 转换来将/RESET 设置为高电平?

    否、如果/RESET 已经为低电平、则无法强制设置为高电平。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    抱歉。 我来问您一个另外的问题。

    4) 4)您的(2)回答是否正确、即即使在下面所示的状态下、/复位也不会变为高电平? 在这个情况下、在 WDI 转换为输入后、状态在 WDI=Low 或者 High 时是固定的。 通过 td 后、CAN /RESET 为高电平、如图7-1时序图所示?

    5) 5)在考虑使用 FET 的电路时、是否需要使用1k Ω 的电阻进行下拉?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址:Nishie-San,

    4) 4)是的、您提供的时序图显示了器件的正确行为。  

    5) 5)如果使用 FET、则不需要该电阻器。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    谢谢!

    4)是的,您提供的时序图显示了设备的正确行为。  [/报价]

    我明白我提供的图表是正确的。 理解此图中的 TX 将是 ttout + td 是否正确?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、

    在这种情况下、没有 Tx=TD。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    感谢您的快速回复! 它很有帮助!

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse-San:

    抱歉。 我来问您一个另外的问题。

    No Tx=TD for this case。

    我误读了您的答案:"在本例中、Tx=TD。"

    如果 No Tx=TD、Tx 的值是多少?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    "对不起,我不小心给弄丢了。" 即 Tx=td。

    杰西