This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13640:如何为给定的 Vin 范围选择 Fsw 和 Rt?

Guru**** 2502595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13640, TPSM63604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1306185/tlvm13640-how-to-select-fsw-and-rt-for-a-given-vin-range

器件型号:TLVM13640
主题中讨论的其他器件: TPSM63604

尊敬的朋友:

我正在使用 TLVM13640设计一个3.3V Vout 应用、 数据表表表8-1中的输入范围 Vin =5V - 12V (无 Vin 因数)、 建议的 fsw = 0.7 -0.9MHz (700MHz -900MHz 显然应该是个错误)、这意味着建议的 Rt = 18.78K - 14.5K 欧姆(基于公式5)。

然而、根据中带输入电压因数的公式6、 根据输入电压= 5V - 12V、我将分别得到 Fsw = 0.28MHz 和0.598MHz。  然后、Rt= 47.6K - 22K 范围、这与18K - 14K 范围大不相同。

那么问题就变成了:在为一个给定的 Vin 范围选择 Fsw 和 Rt 时、我们应该遵循表8-1或者等式6?

谢谢

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    表8-1基于 Vin = 24V、并以电感器中30-50%的纹波电流为目标(是的、表头中应为 kHz 而不是 MHz)。

    当 Vin 较低时、Fsw 可降低。 公式6是实现该目的的最佳指导。 此外、使用快速入门计算器帮助进行设计。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy

    感谢您提供的有用信息。

    对于给定范围的 Vin、我们应使用最大 Vin 作为 VNOR、并使用公式6选择 fsw 和 Rt、我不对吗?

    另一个问题是关于 VLDOIN、我知道当 Vout = 5V 时、将 VLDOIN 连接到 Vout 可以正常工作、而我的 Vout = 3.3、我的 Vin 可能会略超过12V。

    那么、我应该将 VLDOIN 连接到 GND 还是通过电容器连接到 GND?

    谢谢

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您可以使用 Vin-nom 进行计算。

    另外、mu 明白到3.3V 对于外部偏置太低(请在数据表中查看)。 如果是、则将该引脚直接连接到 GND。 请查看数据表中该模块及其对应器件 TPSM63604的示例电路、了解更多详细信息。

    此致、

    时间