This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891:LP5891 VHDL 实现

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305842/lp5891-lp5891-vhdl-implementation

器件型号:LP5891

您好!  

对于在 FPGA 和任何源代码上开发该驱动程序、您有什么指导吗?  

我的开发能否以"如何使用可配置逻辑块(CLB)实现定制串行接口"应用手册为基础、或者是否有关于此类目标的特定应用手册?  

提前感谢您的帮助。  

此致。  

Etienne D  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Etienne D:

    我能不能知道您为什么需要驱动 LED 驱动器?  

    我们使用 C2000的 CLB 块来构建 CCSI 接口、因此您可以直接使用 C2000作为控制器。

    顺便说一下、您是否确定了 FPGA 类型? 如果需要、我们可以为您的工程师提供支持来构建接口、但从我们的角度而言、我们只提供时序要求。

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在为低功耗显示应用制作矩阵 LED。  

    我们的矩阵 LED 为单色设计、拥有96x32个 LED。  

    我们已经准备好了板上带有 FPGA (spartan7)、可用于驱动我们以前的 Martix。  

    此致。

    Etienne D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Etienne:

    终端应用是什么? 您是否需要汽车版本?

    2个可堆叠 LP5891似乎非常适合您的器件。 CLB 块与 FPGA 类似、因此我们可以提供 C2000的示例代码、您认为这样会有所帮助吗?

    或者、如果您对协议有任何疑问、请与我联系。

    由于该文档是不公开的、请通过电子邮件与我联系: monet-xu@ti.com

    Br

    徐默奈