This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:有源电池平衡电路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1305109/bq33100-active-cell-balancing-circuit

器件型号:BQ33100

大家好、

我正在使用2个 BQ33100 IC 设计一个超级电容器组。 (例如、每个都有5个电容器)。 考虑到 IC 的电池平衡功能、可以利用电池平衡。) 我将从两组中组合这些电压、以便获得所需的输出电压。 但是、这两个组之间的电池平衡似乎是一个问题。 是否有任何参考原理图或实施建议? 是否有任何可用的活动电池平衡 IC。  

提前感谢。

此致、

维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    您是否尝试堆叠这些单元? 我们没有任何电池电量监测计是专为堆叠而设计的、因此我们没有关于如何实现它的参考资料。 我们目前不为超级电容器提供任何有源电池平衡解决方案、电荷通过电阻器分流到其他电容器、因此并非所有电荷都丢失、只有电阻器的功率损耗。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    是的、我们正在尝试堆叠相关单元。 这两个单元之间的电池平衡似乎是一个问题。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    由于每个部分都是独立运行的、因此可能无法将电池平衡到相同的水平。 您需要将两者的电池连接重叠、以便全部平衡到相同的级别。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    是的、我也认为这是唯一的解决方案。 IC 是否用于汽车应用? 如果可以、如何在不同的电池组中实现电池平衡。 有人知道它是如何实现的吗?

    谢谢。此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    这不是汽车级器件、因此没有将其用于汽车应用的参考设计。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。