This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:采用 TLV803和光耦合器的双轨电压监控器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TLV809, TLV803, TLV803E, TPS3760, TPS3847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299945/tlv803-voltage-supervisor-on-dual-rail-with-tlv803-and-opto-coupler

器件型号:TLV803
主题中讨论的其他器件:TLV809、TPS3711、 TPS3760TPS3847

您好!

我将监控双轨直流/直流转换器的输出。

即24V 到+-15V 的输出。

基本上、我要做的是构建一个分压器、该分压器从+-15V 输出5V 电压。 然后使用-15V 作为电压监控器的接地基准、并使用5V 分压器输出作为 VCC 输入。
复位信号必须驱动光耦合器的 LED、而不需要任何上拉电阻即可直接驱动。 光耦合器因此驱动+15和-15负载的 N 沟道和 P 沟道。

我目前正在使用 TLV809、但由于它是推挽式的、我在驱动 LED 输出时遇到问题、导致分压器在75k 和15k 下无法正常工作、所以我必须使用75 Ω 和15 Ω。 它还会由于通过它的电流而升温。

我想知道新型 TLV803是否可以像 下面的第一个图像那样工作、或者我必须添加如下所示的 NPN。 或其他吗?


谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    由于 RESET 引脚将同时看到+15V 和-15V、TLV803E 将无法用于第二个原理图、这将损坏器件。 您可以在复位引脚处使用分压器来帮助解决此问题。 我建议在此应用中使用我们的宽输入电压范围器件之一。 TPS3711或 TPS3760都适合您的应用。  

    https://www.ti.com/product/TPS3711

    https://www.ti.com/product/TPS3760

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我在查找 TPS3711或 TPS3760时遇到问题。

    此外、我找不到任何有关开漏内部 MOSFET 的最大漏源电压的信息。 在此电路中、我更倾向于 VDS 为30V、但我不知道这对于 TLV803是否太大。 是不是太大了?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    RESET 引脚  只能承受最高6.5V 的电压。  

    TPS3760是一款较新的器件、可承受高达65V 的电压、而 TPS3711是较旧的器件、但它可以承受高达36V 的电压。 如果您需要订购样片、我在上面提供的链接会带您转至可订购样片的产品的登录页面。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我找到了 TPS3847 108、10V 阈值、 我正在考虑 它。 下个星期我会努力的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    由于 TPS3847引脚可耐受高达20V 的电压、因此性能将会更好。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你认为附加的这个会起作用吗? 谢谢!

    注意:15Vint 和-15Vint 是直流/直流转换器的输出。 GND 很相似。 -15V 和15V 是进入运算放大器电路的主输出。

    A)只需使用一个 TPS3847、推挽至光耦合器的5V RESET (我想是5V)。
    b) 2个 TPS3847。  15V 线路检查(实际上是10.8V 检查)激活-15V 线路输出、而-15V 检查激活15V 线路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    为了安全起见、我会使用您的"B"设置。 我已经在 EVM 上测试了 B 原理图、工作正常。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我将从我们的 PCBA 供应商那里构建一个测试板来对其进行检查。
    我还有两个问题要请教您、

    1) 1) 如果我了解得清楚:MR 至 VCC 意味着它自动/复位、每次 VCC 高于阈值时、复位再次变为高电平。 MR 至 GND 意味着如果 VCC 低于阈值、则 复位会保持低电平、直到您将 MR 拉高一段时间以复位电路。

    2) 2)您能否在仿真环境中也检查 A。 我没有 PSpice 许可证可用于测试它。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    1) MR、手动复位引脚、是一个输入引脚、如果 MR 引脚被驱动为低电平、则会将 RESET 输出驱动为低电平。 该引脚需要保持高电平才能使 VDD 的电压监控正常工作。  

    2) 2)在您的原理图 A 中、有时复位引脚的电压将高于器件的规格。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 现在全部清除。
    我会在制造 PCB 后立即向您通报最新情况。 但我认为这一切都是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看附加的测试电路。
    它可以正常工作、没有散热、低于10.8V 几乎或高于-10.8V 几乎在负线路上、电力线会根据要求被截断。
    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    感谢这个好消息。 很乐意提供帮助。

    杰西