请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 TI 人很好
客户使用 LM5155设计了反激式电路。 输入电压为16V。 它的变压器匝数比为4:54、变压器电感为10uH、开关频率为100kHz。 在输出端、使用 DAC 和晶体管来调节反馈电阻、以实现10V - 160V (250mA 最大值)输出。
目前、在160V 250mA 的重负载条件下无法输出正常电压。 按如下方式检查电感器电流(黄色)和开关电压(绿色)波形:

我的一些困惑:
在 DCM 模式下、为什么会有一些脉冲电流? 这个波形看起来是否正常?
2. 从开关波形来看、在 DCM 模式下不应该有 tON 开启的事件、Ton 的脉冲是否正常、或者 LM5155是否不支持 DCM 模式(因为计算表工具只有 CCM 模式)?
3、 能否描述一下开通时间和数量以及输出功率的对应关系? 非常感谢