This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:PoE 线路上的共模噪声

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304253/tps23841-common-mode-noise-on-the-poe-lines

器件型号:TPS23841

您好!

我想通过在 CAT 5A 电缆上插入滤波器来滤除 PoE 线路上的共模噪声。 我设计了由每个差分对上的共模扼流圈组成的滤波器电路(如红色矩形所示)。 现在、我得到了滤波器板、如果将此内联滤波器添加到 RJ45电缆、PoE 电路会停止工作。 可能导致此问题的原因。

谢谢。

贾吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagbir、

    您是否具有与 TPS23841通信的 I2C 功能? 这将有助于查看准确的故障报告。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagbir、

    以及故障报告。  

    每对两根导线(如1和2、或3和6)的 PoE 电流是共模电流。 当您添加 CM 扼流圈时、电感将增加。 建议在数据变压器后面使用 CM 扼流圈、或确保总线+ PD 电感小于100uH。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的想法是 在数据变压器后面使用 CM 扼流圈。 我将使用 以下 CM 扼流圈。  数据表中没有列出电感值。

    https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=DLW21SN921SK2%23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jagbir、

    感谢您的更新。

    我们目前有一个相对繁忙的计划、可能会在稍后的 E2E 中重放。 很抱歉给您带来不便。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jagbir、

    1MHz 处的电感大约为~0.3uH。  

    我建议您进行 ABA 交换:使用不同类型的 PSE 和 PD 来检查 PD 或 PSE 是否会出现此问题。 此外、如果使用较短的以太网 电缆、是否仍会出现此问题?

    此致、

    帝昂