This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:TPS7A84 --反馈电阻

Guru**** 2507965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304770/tps7a84-tps7a84-----feedback-resistors

器件型号:TPS7A84

各位专家、您好!

有关设置输出电压的反馈电阻值、请参阅表8.5。

R1是否可以为6800欧姆而 R2在30k 欧姆至130k 欧姆之间变化(使用 I2C 电位器)? 产生的输出电压可能在0.84V 至0.98V 之间变化、其典型值为0.9V。

R1和 R2电阻器的可接受范围是多少?

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    第 6.3节(建议运行条件)中定义了 R1和 R2电阻器的范围。 另请阅读该表的脚注4和5。

     建议使用12.1 kΩ 的 R1来优化噪声和 PSRR、脚注中给出了相关原因。 R2的最大规格在表中定义为160k。

    只要您遵循数据表第25页上的等式8 (VOUT = VNR/SS×(1 + R1 / R2))和建议运行条件中的范围、您就可以根据自己的喜好选择 R1和 R2。

    此致、

    鲍比