请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A84 各位专家、您好!
有关设置输出电压的反馈电阻值、请参阅表8.5。
R1是否可以为6800欧姆而 R2在30k 欧姆至130k 欧姆之间变化(使用 I2C 电位器)? 产生的输出电压可能在0.84V 至0.98V 之间变化、其典型值为0.9V。
R1和 R2电阻器的可接受范围是多少?
谢谢、Abhijit
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
有关设置输出电压的反馈电阻值、请参阅表8.5。
R1是否可以为6800欧姆而 R2在30k 欧姆至130k 欧姆之间变化(使用 I2C 电位器)? 产生的输出电压可能在0.84V 至0.98V 之间变化、其典型值为0.9V。
R1和 R2电阻器的可接受范围是多少?
谢谢、Abhijit
尊敬的 Abhijit:
第 6.3节(建议运行条件)中定义了 R1和 R2电阻器的范围。 另请阅读该表的脚注4和5。
建议使用12.1 kΩ 的 R1来优化噪声和 PSRR、脚注中给出了相关原因。 R2的最大规格在表中定义为160k。
只要您遵循数据表第25页上的等式8 (VOUT = VNR/SS×(1 + R1 / R2))和建议运行条件中的范围、您就可以根据自己的喜好选择 R1和 R2。
此致、
鲍比